This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8344:数据表封装信息是否正确?

Guru**** 2511415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/831738/ads8344-is-datasheet-packaging-information-correct

器件型号:ADS8344

大家好、团队、

但愿你在干什么。 请客户要求对此器件的"间距"进行澄清、因为数据表中没有 DB 封装的相关信息:

我们的 TI 数据表存在冲突… 一个表示.635mm、另一个表示.65mm。

在数据表中、尺寸/布局图均未提及 DB 封装。 是否可以对其进行更新以显示 DB 封装?

链接中的数据显示 DB0020A 是 TSSOP 封装。 这是否应该有显示 DB 和 SSOP 的绘图?

此致、

Randhir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在数据表中、第24至26页是 DB 封装的图。

    这些页面确实 显示了 TSSOP、我可以看到这是误导性的原因、但这包含了客户正在寻找的信息。

    因此、间距将为0.65mm

    此致

    Cynthia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你、Cynthia