This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1235:ADS1235不同

Guru**** 2948830 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1261, ADS1235

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/832403/ads1235-ads1235-different

器件型号:ADS1235
主题中讨论的其他器件:ADS1261、

你(们)好,先生  

请问 ADS1261和 ADS1235之间的主要区别是什么?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    ADS1261还有几个附加特性、其中包括:

    • 内部2.5V 基准
    • 更快的数据速率高达40kSPS (ADS1235最大数据速率为7.2kSPS)
    • 多达5个额外的模拟输入
    • 附加 PGA 增益(介于1和64V/V 之间)
    • 可编程 IDAC 电流源
    • 用于开路传感器检测的烧毁电流源
    • VBIAS 电平转换器

    除了这些特性外、这些器件非常相似。 如果客户正在进行电桥传感器测量、并且不需要内部基准、中间 PGA 增益或其他模拟输入、则 ADS1235非常适合。 但是、对于 RTD、热电偶和更高通道数的应用、我推荐使用 ADS1261。