This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS54J54EVM:LMK#39;s 未锁定

Guru**** 1821430 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS54J54EVM, ADS54J54
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/831161/ads54j54evm-lmk-s-is-not-locking

器件型号:ADS54J54EVM
主题中讨论的其他器件: ADS54J54

您好!

我们刚刚收到了一个 ADS54J54EVM (PCB REV C)。 我连接了5V 电源和 USB 并运行 GUI。 然后,我下载了“ADS54J54_500m_442.cfg”配置文件(实际上完成了 EVM 用户指南中的所有步骤,并且 GUI 与 EVM 有连接)。 连接到 LMK 的4个 LED 上没有亮起、所有 LMK 输出似乎都是静音的。 它是否应该在不对寄存器进行任何其他修改的情况下工作、而不是由配置文件完成? 我是否必须更改任何配置跳线或类似的任何跳线? 根据配置文件、什么是默认时钟配置我是说 PLL1锁定到什么、PLL2锁定到什么(多路复用器位置、启用等)?

 

此致/Ramin

电源 我刚刚检查了 Y2 (100MHz VCXO)及其完全死区、即使跳线 J6已打开。 有什么建议吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ramin、

    该板应在下载上述配置文件后运行。 您将5V 电流限制设置为什么? 该电流应至少为3A。 5V 输入电压 LED D10是否亮起? 电源测试点是否读数正确的电压电平? GUI 必须打开 USB 状态绿色指示灯才能正常工作。 您能否从 LMK 和 ADC 器件读回寄存器? PLL1应锁定到板载10MHz 振荡器、PLL2应锁定到 Y2 (100MHz 振荡器)。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    感谢您的快速回复。 我检查了电压、所有电压都正常。 此外、GUI 还与 EVM 连接、回读功能按预期工作。 正如我在第一个帖子中添加的那样,Y2似乎是罪魁祸首。 电源跳线(JP6)已开启、因此它获得3.3V 电源(已检查)、但没有任何输出。 我的 EVM 上的器件具有4个端子(与具有6个端子的原理图相反)、但这不应该成为问题、Crystec 具有两种型号、我认为它们是可互换的。 您认为可以做些什么?  

    此致/Ramin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Ramin、

    确保 Y2已正确安装(请参阅所附图片)、并且四个角销均已正确焊接。 如果看起来可能存在问题、您可能需要重新焊接这些组件。 如果您无法从振荡器获得输出、您可以将电路板发送给我们进行维修或申请更换。 如果您想尝试换用、我还可以向您发送另一个振荡 器。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    Y2似乎有问题。 我重新焊接它、现在它间歇性工作、轻触它(或板上的任何位置)会使它工作或停止工作、从而使内部有东西丢失(焊接已100%验证)。 我从 DigiKey 订购了该器件、明天应该会提供该器件。 我告诉你。

    此致/Ramin   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim、

    部件更改实现了这一目的。 而不是焊接、而是器件本身出现故障。 不管怎样、该电路板现在是稳定的、并且至少 在加载了 ADS54J54_500M_442.cfg 的情况下、捕获器件才能正常工作。 但是、当我使用 ADS54J54_500M_881.cfg 配置文件时、我无法使我的设置正常工作。 我开始挖掘、发现文件中的设置可能存在一些问题。 您是否有此文件的更新版本? 我需要在8个通道上提供500MSP 输出数据速率而不进行抽取。

    此致/Ramin   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ramin、

    881模式不存在。 请使用 ADS54J54_500M_841.cfg 配置文件。 已经有一个 ini 文件用于此操作(ADS54J54_LMF_841)。 我刚刚测试了这个、没有任何问题。 您使用的是什么版本的 HSDC Pro?

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim、

    我当然是说841。 当我加载 ADS54J54_500M_841.cfg 并在 EVM GUI 中查看生成的设置时、抽取滤波器仍处于启用状态。 此外、通道设置也错误、4个通道而不是8个。 在 HSDC 窗口中、我可以看到 D0-D6也死了、所以波形都是吉格贝格。 我使用 HSDS VER5.0并选择 ADS54J54_LMF_841。 您能否 向我发送 您的 ADS54J54_500m_841.cfg 版本?

    此致

    Ramin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ramin、

    在 ADC GUI 中、抽取滤波器默认处于启用状态。  您必须先关闭这些功能、然后才能执行捕获。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    难道不是这样、GUI 只反映配置文件加载的寄存器值吗? 按照我之前尝试手动禁用抽取的方法、但这并不起作用、通道设置仍然错误。 我在家里、现在无法访问我的板、因此我直到明天才能尝试任何操作、但请务必向我发送您适合您的配置文件。    

    此致

    Ramin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../ADS54J54_5F00_500MHz_5F00_841.pptxRamin、

    请遵循随附的文档。 您使用的是什么版本的 HSDC 专业版?

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim、

    我的做法与你描述的完全一样、但它不起作用。 然后我查看了 L 和 F 设置,它们是错误的(L =2 F=2)。 我将这些更改为 L=4和 F=1、但它仍然不起作用。 然后,我从一开始就加载了“ADS54J54_500m_442.cfg”,然后在抽取、L 和 F 寄存器时进行了更改。 它立即开始工作! 我的结论是,与 ADS54J54EVM GUI 捆绑在一起的“ADS54J54_500m_841.cfg”版本存在毫无希望的缺陷。 现在我的问题是:在使用442 conig 文件开始时、是否还有其他可能丢失的内容? 如果我有您的841版本、我会更舒服、请将其发送给我。

    我运行 HSDC VER5.0的方式

     

    此致/Ramin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../2806.ADS54J54_5F00_500M_5F00_841.cfgRamin、

    随附了我使用的配置文件。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 就是这样! 它运行良好、无需任何手动更改。 它与原始841文件不同、因此您可能希望更新 GUI 捆绑包、以在将来避免这种情况。

    此致/Ramin