This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8718:32路模拟输出、带一个 DAC

Guru**** 2505255 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC8718, TS3A5017, DAC81416

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/832135/dac8718-32-analog-outputs-with-one-dac

器件型号:DAC8718
主题中讨论的其他器件: TS3A5017DAC81416

您好!

我能否在每个模拟输出端使用单个 DAC8718和 SP4T 开关(类似于 TS3A5017)、因此我可以从单个 DAC8718获得32个输出。

如果可能、请建议使用模拟开关。

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dinesh:

    这可以正常工作、但请注意、DAC 一次仅驱动其中一个输出、因此、如果您希望每个输出具有稳定状态电压、则需要一个采样保持型电路。

    您还可以考虑(两个)器件、例如 DAC81416、这是一个高电压、16通道、16位 DAC。

    谢谢、

    Paul