This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSW14J57EVM:10GHz PRBS 模式生成

Guru**** 2387060 points
Other Parts Discussed in Thread: TSW14J57EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/831762/tsw14j57evm-10ghz-prbs-pattern-generation

器件型号:TSW14J57EVM

尊敬的 TI 团队

我不熟悉此论坛、对 TSW14J57EVM 有一些疑问。

http://www.ti.com/tool/TSW14J57EVM

我们正在寻找一个图形发生器卡、该卡可以通过 外部时钟频率范围为1MHz 至10GHz 的单个通道输出 PRBS 图形和某些任意数字图形。 在 TSW14J57EVM 的说明中、 可以看到通道速度最高可达15Gbps。 我不熟悉 数据转换中的术语、因此我不确定通道速度是指16个通道的总输出速度、还是仅部分通道可输出15Gbps。 TSW14J57EVM 是否可以由外部振荡器计时?

请提供建议。  提前感谢您。

此致

射线

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    射线、

    有几个 SMA 可用于引入外部时钟。 该板具有32条高速串行串行 SerDes 通道、运行电流高达15G。 有关该主板的更多信息、请参阅 TSW14J57EVM 用户指南、该指南可在 TI 网站的 TSW14J57EVM 产品文件夹下找到、也可在 Intel 网站的 Arria 10产品文件夹下找到。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jim

    非常感谢您提供的信息。

    此致

    射线