This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4900EVM:在 Windows 10 - 64位上无法识别 AFE4900EVM 板

Guru**** 2886930 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE4900EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/832217/afe4900evm-not-recognized-the-afe4900evm-board-on-windows-10---64-bits

器件型号:AFE4900EVM

尊敬的员工:

我正在尝试连接 PC 上的 AFE4900EVM 板、但它始终仅检测 USB COM 端口、如下图所示。

我已激活3.5.net Framework 并安装 AFE4900EVM GUI、但无法连接。

如何解决问题?

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Long、

    请参阅 EVM 用户指南的第3.3节、了解如何安装无符号 USB 驱动程序。

    应首先禁用驱动程序签名强制(第3.3.1节),然后禁用第3.3.2节,以在 Win10计算机上安装未签名的驱动程序。