This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7885:时钟频率与采样率间的关系

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS7885

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/832049/ads7885-clock-frequency-vs-sampling-rate

器件型号:ADS7885

大家好、

需要您的帮助。 我们需要更多有关 ADS7885时钟频率和采样率响应的信息。 我们的客户希望了解在 SCLK=30MHz 下运行时 ADS7885的采样率。

我们希望使用数据表中有关这种关系的图25和26。 但是、图26上的5V 和3V 响应分别在 SCLK=48MHz 和40MHz 时给出。 是这样吗? 或者、我们仍然可以使用这些表来查找相对于定义的电源电流和频率的采样率值?

提前感谢。

此致、

Jejomar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    数据表中给出的时序要求 应用于此信息。

    当使用 VDD = 5V 时、该器件可使用高达48MHz 的 SCLK 频率。  然后 、这用于确定 转换阶段的时间。

    如果在 30MHz (33.33ns)下使用 SCLK、则转换时间= 11.5* t_SCLK = 11.5 * 33.33ns = 383.33ns

    根据 这些信息、添加了最短采集时间、以便在此给定的 SCLK 速率下找到可能的最快采样率

    采样率=采集时间+转换时间= 52ns + 383.33ns = 435.33ns

    IN 频率= 1/435.33ns =~2.3MHz 采样率。

    此致

    Cynthia