This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131A02:ADS131A02确定低功耗模式的 ENOB 规格

Guru**** 2537900 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS131A02

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/832129/ads131a02-ads131a02-determining-enob-specs-for-low-power-mode

器件型号:ADS131A02

ADS131A 的表1-4中包含基于 FMOD = 4.096MHz 的 ENOB 和噪声规格。  我正在寻找 相同的表1-4规格、但 当器件处于 低功耗模式时、根据数据表、FMOD 必须小于1.05Mhz。

具体而言…

  • 如果我使用 ICLK_DIV 寄存器将 FMOD 从4.096Mhz 降至1.024Mhz、如何确定表1-4规格?  
  • 我是否可以假设表1-4规格基于 FDATA 值?  例如、如果 FMOD = 4.096Mhz、OSR 为4096、则 FDATA = 1ksps、因此 PGA = 1时、ENOB 为21.35位/1.8uVrms。 如果我进行以下更改…FMOD = 1.024Mhz、OSR = 1024、从而产生相同的 FDATA = 1ksps、我是否仍然在 PGA=1时获得相同的21.35位/1.8uVrms 规格?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tony、

    我已经收到了 Connor 的问题。 我们很快会回来。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tony、

    决定 ADS131A02 (以及大多数其他 Δ-Σ ADC)噪声性能的是 OSR (过采样率)设置、而不是实际数据速率。
    我们仅将表1至4中的第二列(Fdata)显示为 OSR 在给定调制器频率下应达到的数据速率示例。

    如果将 OSR 设置减小到1024并使用 FMod=1.024MHz、则增益=1时的噪声性能将为20.41 ENOB。
    由于滤波器带宽略小、噪声性能可能略有提高、但我不确定这是否真的很明显。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Joachim。

    因此、如果我理解您的解释...  确定 ADC 的 ENOB、噪声和动态范围所需的一切就是知道  当前使用的是哪种 OSR 设置。  FMOD 时钟速率 无关紧要。

    请确认 是否正确。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tony、

    是的、您的理解是正确的。

    此致、