This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSW40RF82EVM:TSW40RF82EVM 的新配置

Guru**** 2931230 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC32RF45, DAC38RF80, ADC32RF80

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/840313/tsw40rf82evm-new-configuration-for-tsw40rf82evm

器件型号:TSW40RF82EVM
主题中讨论的其他器件:ADC32RF45DAC38RF80ADC32RF80ADC32RF45EVM

您好!

是否可以为仅具有1个输入和1个输出的 TSW40RF82 EVM 板进行新配置。

目前、我使用2T2R2T2R RevC_ConstInput_6xDec_12xInt_2949p12M_5898p2_4915p2Gb、我希望配置相同、但 更喜欢1T1R_RevC_ConstInput_6xDec_dec_12xInt_2949p12M_5898p2_4915p2Gb。

此致、

Damien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Damien、

    我们将查看此内容、并尽快返回给您。  

    优素福

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Damien:

    您是否正在寻找一种配置、其中一个发送通道和一个接收通道断电以降低功耗?  

    此致、

    Vijay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vijay、

    是的、我正在寻找一个配置、其中1个传输通道和1个接收通道。

    此致、

    Damien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Damien:

    通过在配置文件末尾添加以下行、您可以关闭 ADC32RF45的 RX 通道 B:

    "

    ADC32RFxx_lowlevel

    0x0012 0x04 //选择主页

    0x0039 0x52 // EN CHB PDN = 1.

    0x0020 0x02 // CHB PDN = 1

    "

    明天我将把配置发送到 PDN TX 通道 B。

    此致、

    Vijay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Damien:

    通过在配置文件的末尾添加以下行、您可以关闭 DAC38RF80的 TX 通道 B:

    "

    DAC38RF8x

    0x40B 0x0006

    "

    通过这样做、我们可以将 DAC B 置于睡眠状态。 在这里、我们将"MISC CONFIG REGISTERS"页面中的寄存器0x0B 的位2设置为"1"。 该寄存器的位1已设置为"1"

    此致、

    Vijay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vijay、

    很抱歉耽误你的回答。

    我尝试进行修改、但捕获不起作用、我收到此错误消息"time_out_error"。

    我认为、我对该配置使用了错误的.ini 文件。 您能告诉我此配置必须使用什么.ini 文件吗?

    目前,我使用以下文件:

    ADC32RF80_LMF_8411和 DAC38RF8x_LMF841

    此致、

    Damien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Damien:

    对于 DAC38RF8x、应使用相同的 ini 文件。 对于 ADC、需要更新 ini 文件:

    TSW 采集卡当前经过编程、可在  ADC32RF45的所有8个 JESD 通道上查找有效的 JESD 数据。  选择 PDN CHB 后、只有前四个通道(承载 CHA 输出的通道)将处于活动状态。 因此必须修改 TSW 卡的配置文件。 请按照以下步骤来实现此目的。  

    1. 按照  用户指南中的说明对 ADC32RF45和 TSW 采集卡进行编程。
    2. 如果您使用的是 TSW14J56修订版 D 采集卡、请将随附的'ADC32RF45_LMF_82820_only_chA.ini'复制到 PC 中的'C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\High Speed Data Converter Pro\14J56revD Details\ADC files'。
    3. 在 HSDC pro 中、单击 Instrument options (仪器选项)-> Disconnect from the Board (断开与主板的连接)。 再次连接到电路板、并选择"ADC32RF45_LMF_82820_ONLY CHA"、而不是"ADC32RF45_LMF_82820"   
    4. 将 GUI 中 ADC32RFxx 选项卡的 ADC 配置选项卡中的 PDN CHB 置为有效和 PDN CHB。
    5. 在 HSDC pro 中、点击"Instrument options"->"Reset board"。
    6. 单击"Capture"以从 CHA 捕获数据  

    e2e.ti.com/.../ADC32Rf80_5F00_LMF_5F00_8411_5F00_only_5F00_chA.txt

    此致、

    Vijay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vijay、

    现在、系统在单通道下工作非常感谢、但我观察到频谱结果有一些差异。

    在新配置之前、我具有以下结果:

    使用新的配置,我有以下内容:

    也许其他参数必须修改、因为结果相同?

    你有什么想法吗?
    此致、
    Damien
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Damien:

    您的 DAC 输出符合预期、您只会遇到 ADC 问题。 请确认?

    对于 ADC 断电、CHB 不会影响 CHA 输出。

    您能否运行默认(2T2R)配置并确保 FFT 看起来正常、然后运行配置至 PDN CHB:

    "

    ADC32RFxx_lowlevel

    0x0012 0x04 //选择主页

    0x0039 0x52 // EN CHB PDN = 1.

    0x0020 0x02 // CHB PDN = 1

    "

    以确保此问题是由关闭通道 B 的电源导致的

    此外、如果您确认上述内容、请发送 单音输入 FFT 图。 这将帮助我更好地理解问题。

    此致、

    Vijay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vijay、

    我确认 DAC 输出符合预期、FFT 正常、采用默认(2T2R)配置。

    但我尝试让 你的测试符合你的要求、但我不能使它正常工作。 我有一条错误消息。

    我创建了一个新的配置文件、在该文件中添加您的修改、之后我对默认2T2R 配置进行了完全相同的设置、当我单击"capte"时、我会收到一条错误消息。

    我出了什么问题?

    此致、

    Damien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Damien:

    进行修改后,当您尝试捕获时,是否选择了以下 ini 文件?

    'ADC32RF45_LMF_82820_ONLYCHA"

    此致、

    Vijay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vijay、

    您说得对、 我的测试中不使用'ADC32RF45_LMF_82820_only_Cha'、抱歉。

    使用此配置,我可以使用此 FFT:

    对于默认配置、我具有以下预期 FFT:

    此致、

    Damien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Damien:

    当您使用 ADC32RF80_LMF_8411时、您可以使用附加的 ADC32RF80_LMF_8411_ONLY CHA。

    1.将随附的 ini 文件复制到 C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\High Speed Data Converter Pro\14J56revD Details\ADC 文件。 关闭重新打开的 HSDC Pro。

    2.在 SELECT ADC 下拉 菜单中、选择 ADC32RF80_LMF_8411_ONLY _CHA、而不是  ADC32RF80_LMF_8411。

    我发送给您的早期 ini 文件 用于不同的 JESD 模式。 这就是导致 FFT 不良的原因。

     

    此致、

    Vijay

     

    e2e.ti.com/.../ADC32RF80_5F00_LMF_5F00_8411_5F00_only_5F00_ChA.ini

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vijay、

    问题无法解决,现在我有了此 FFT:

    在您发送给我的新 ini 文件中、我进行了修改、我激活了收发器模式= 1  

    此致、

    Damien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Damien、

    您能否向我发送用于捕获两个 ADC 通道(一个通道用于获取正确输出)的原始 ini 文件?

    您能否再次检查  在"Select ADC"下拉菜单中选择 ADC32RF80_LMF_8411_ONLY _CHA?

    我已验证我再次在设置中发送的 ini 文件是否正常工作。  

    此致、

    Vijay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vijay、

    我附加了 ini 文件、从中获得正确的输出。

    我已仔细检查并且 ADC32RF80_LMF_8411_ONLY CHA 文件已被选中。

    e2e.ti.com/.../ADC32RF80_5F00_LMF_5F00_8411.txt

    此致、

    Damien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Damien:

    上述 ini 文件的唯一区别是从2个通道更改为1个通道。 我不明白 FFT 为何不同。 要进行调试、您可以执行以下测试吗?

    1.根据用户指南启动 EVM (两个通道均打开;使用 ADC32RF80_LMF_8411 ini 文件)

    您应该得到预期的 FFT 输出。

    3.在 HSDC Pro 中选择一个通道 ini 文件(ADC32RF80_LMF_8411_ONLY _CHA)

    4.按 CAPTURE (捕获)(您只能使用此 ini 捕获 CHA),然后检查 FFT 输出是否符合预期。

    请注意、在上述过程中、我们不会对 ADC32RFxx 执行 CHB 断电 SPI 写入操作。 此测试旨在帮助了解问题是否在 HSDC 专业版中进行数据处理。  

    此致、

    Vijay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vijay、

    我进行您询问的测试、当我使用 ADC32RF80_LMF_8411 ini 文件时、FFT 符合预期。 但是、当我使用 ADC32RF80_LMF_8411 ini 文件时、FFT 就像这样:

    此致、

    Damien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Damien:

    我已验证您发送的 ini 文件和差异仅用于从两个通道更改为单个通道。

    我还在我的设置中验证了这两个 ini 文件是否按预期运行。

    我从通道 A 获取相同的输出(如上图所示)、天气使用"ADC32RF80_LMF_8411.ini"或"ADC32RF80_LMF_8411_only_ChA.ini"

    这两个文件之间不会有任何差异。

    此致、

    Vijay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vijay、

    好的、可能我在软件 HSDC pro 和 TSW40RF8x EVM GUI 中使用了错误设置。

    在 HSDC 专业版中,我将其制作为:

    在 ADC 选项卡中:我加载 ADC32RF80_LMF_8411.ini 或 ADC32RF80_LMF_8411_only_chA.ini,

    在设置 ADC 输出数据速率中:ADC 采样速率2.94912G,NCO = 199.98M,抽取6.

    在 DAC 选项卡中:数据速率(SPS)= 491.52M

    在 DAC 选项卡中:我加载此模式: e2e.ti.com/.../4ch_5F00_64freq.csv

    在 TSW40RF8x EVM GUI 中、我实现了以下目标:

    -在“低级视图”选项卡中:我加载 2T2R_RevC_ConstInput_6xDec_12xInt_2949p12M_5898p2_4915p2Gb.cfg 文件

    -在 DAC38RF8x 选项卡中,快速开始选项卡:M = 4,所需插值= 12x,然后单击“PLL 自动调优”按钮

    -在 DAC38RF8x 选项卡中,DAC38RF8x 在选项卡下,数字(DAC A)和数字(DAC B):NCO 频率(MHz)= 199.98,取消选中常量输入,然后单击“更新 NCO”按钮

    -在 ADC32RFxx 选项卡中,ADC32RFxx 在选项卡下,DDC 配置在选项卡下:CHA DDC0 NCO1 = 4444, CHB DDC0 NCO1 = 4444

    -在 DAC38RF8x 选项卡中,快速启动选项卡:I 单击“Reset DAC JES cor & SYSREF trigger”按钮

    您能否使用我的模式并确认 FFT 是否符合预期?

    如果我在软件配置中犯了一些错误、您能说我吗?

    此致、

    Damien  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Damien:

    我在 ADC32RF45EVM 上测试了 ADC ini 文件。 由于我们两个人都使用 TSW14J56采集卡、因此预期结果是相同的。 但是、当您使用 TSW40RF82EVM 时、我将设置相同的 EVM 并尝试您的测试。 我将尽快向您回复结果。

    同时、您能否使用单音模式文件而不是模式文件进行测试、并查看两个 ini 文件之间的结果是否存在差异?

    您是否在发送给我的 FFT 图中将 TX 输出连接为 RX 输入?

    此致、

    Vijay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vijay、

    是的、我将 TX 输出连接为 RX 输入。

    我意识到您的测试结果与我更改 ini 文件时的结果不同。

    我制作的单个音调是:音调 BW = 1、#= 1、音调中心50m、音调选择=复数

    我将此 FFT 与 ADC32RF80_LMF_8411.ini文件一同提供:

    我将此 FFT 与  ADC32RF80_LMF_8411_only_chA.ini 文件一同提供:

    此致、

    Damien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Damien:

    我能够在我的设置中重复此问题。

    使用  ADC32RF80_LMF_8411_only_chA.ini 时、捕获深度应限制为32768个样本。 要更改此项、

    在顶部菜单栏的 HSDC pro ADC 选项卡中、单击'Data Capture Options'(数据采集选项)->'Capture Option'(采集选项)、将'# samples (#样本)'从65536更改为32768。

    单击 OK (确定)。  

    在您捕获此更改后、FFT 应符合预期。

    此致、

    Vijay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vijay、

    是的、如果我将样本数量限制为32768、FFT 就像预期的那样。

    您能解释一下这个限制吗?  

    是否可以增大此限制?

    此致、

    Damien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Damien:

    收发器模式下的 FPGA 时序限制存在一些限制。  我将与我们的 FPGA 固件团队核实、以了解限制。 我会尽快回来。

    请注意、事实证明问题出在 FPGA 端、而不是来自 ADC 或 DAC、  

    此致、

    Vijay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Damien:

    FPGA 在读取 DDR 存储器和向 DDR 存储器写入数据的同时、会产生这种限制。 如果我们将 ADC 的 ini 文件更改为一个通道、但对 DAC 使用双通道 ini、则 DDC 的读取速率与导致问题的写入速率不同。

    因此、我也尝试将 DAC 侧 ini 更改为一个通道。 这样、我就可以在不出现 FFT 问题的情况下捕获更多的样本。

    将随附的 ini 文件复制到 PC 中的 C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\High Speed Data Converter Pro\14J56revD Details\DAC 文件。 通过将此 ini 用于 DAC、您可以在1T1R 模式下运行并捕获更多样本。  

    e2e.ti.com/.../DAC38RF8x_5F00_LMF_5F00_841_5F00_only_5F00_chA.ini

    此致、

    Vijay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vijay、

    感谢您的帮助、现在工作正常。

    此致、

    Damien