This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8319:数据转换器论坛

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS8319, ADS8864

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/831542/ads8319-data-converters-forum

器件型号:ADS8319
主题中讨论的其他器件: ADS8864

尊敬的所有人:

我想问一下 ADS8319中的菊花链选项。

对于 ADS8319、使用菊花链选项可以同时对多少个通道进行采样?

我需要快速了解以上答案

如果您能马上回来、我将不胜感激。

此致、

是的、奥特伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Y.Ottey、

    它取决于许多因素、包括采样率。  您需要什么采样率?  您想使用什么数字电源+VBD?

    更具体地说、最大数量取决于从每个菊花链 ADC 移位所有数据所需的时间。  数据表中的图58包含时序详细信息以及表7.6和7.7。

    示例(+VBD = 5V、SCLK = 50MHz):

    500kSPS:1个器件(不支持全速菊花链)

    400ksps:3个器件

    300ksps:5个器件

    200KSPS:11个器件

    100ksps:26个器件

    如果您希望数字 IO 以3.3V 电压运行、则适用以下数字:

    示例(+VBD = 3.3V、SCLK = 33MHz)

    500kSPS: 1个器件(不支持全速菊花链)

    400ksps:2个器件

    300ksps:3个器件

    200KSPS:7个器件

    100ksps:17个器件

    此致、
    Keith Nicholas
    精密 ADC 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keith、

    感谢你的答复。

    我们的客户将在以下条件下使用它。

    VBD:5.5V

    采样率:250kSPS (最大值)

    它们还希望同时对53个通道进行采样。

    如果 SCLK = 50MHz 且采样率低于100kSPS、那么这种同步采样是否可行?

    是否有任何器件可以以这种方式使用?

    如果您能马上回来、我将不胜感激。

    此致、

    是的、奥特伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Y.Ottey、

    无需使用菊花链模式即可实现同步采样。  您可以将53个器件的 CONVST 连接在一起(主机 MCU 输出引脚必须驱动该负载)、然后所有53个器件将同时对各自的输入进行采样。  接下来的挑战是在下一次转换开始之前将所有数据传输到主机 MCU/FPGA 中。

    在100ksps 时、您应该能够使用 SCLK=50MHz 从26个器件传输所有数据。  您可以将所有53个 ADS8319 CONVST 引脚连接在一起以实现同步采样、并使用3个 SPI 端口与3个菊花链器件进行通信。

    ADS8864是支持更快数据传输的较新器件。  使用 SCLK=66.6MHz 和100ksps、您可以将35个器件以菊花链形式连接在一起。  您可以将53个 CONVST 引脚连接在一起、并使用两个 SPI 端口(一个菊花链连接27个器件、另一个链连接26个器件)来传输所有数据。  

    如果采样率进一步降低至70ksps、SCLK=66.6MHz 的 ADS8864将支持由53个器件组成的单个菊花链。  (当以 SCLK=50MHz 的频率以菊花链方式连接53个器件时、ADS8319将支持50ksps 的最大采样率)

    请注意、ADS8864可与5V 基准搭配使用、但模拟和数字电源的额定电压为3V。

    此致、
    Keith