This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/ADS1232:ads1232

Guru**** 1129500 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1232
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/831548/webench-tools-ads1232-ads1232

器件型号:ADS1232

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

大家好,

      在我的项目中 ,我使用的是 ADS1232。输入源电压为10mV,REF 电压 =5V,我获得了输出,但输出电压不是完美的。deviation.please 帮助我解决这个问题

示例:±0.4mV 偏差

      输入电压-5mV

      输出电压- 4.6mV 或 5.4mV  

                    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gobinath、

    这很可能是噪声。  它可能是接线上拾取的电力线循环/EMI/RFI 噪声。  应屏蔽并正确端接称重传感器接线、因为 ADS1232 PGA 会放大任何噪声。  您还应该在 ADC 的输入端有一个低通滤波器。  请将您的原理图和布局以及您可能需要展示噪声模式的任何原始数据发送给我、以便我查看。

    此致、

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是我的项目的原理图和布局文件。我已经为 ADC 输入使用了差分对路由   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gobinath、

    这是4层电路板吗?  我无法分辨地面的外观、但最好您希望有一个实心的接地层。  如果在2层电路板上使用多边形覆铜、这可能不足以实现高性能。

    您是否使用了不止一个 ADS1232? 因为原理图和布局不匹配。  基准输入和模拟输入上都有一个低通滤波器、这很可能会让您受益。

    当基准电压与传感器的激励电压相同时、ADS1232具有最佳性能。  这可以消除激励/基准源的噪声和漂移。 您似乎是使用10V 电压为传感器供电、这意味着测量不是比例式的、您将在测量中看到额外的噪声和漂移。

    如果传感器由10V 电压供电、则必须确保传感器的输出处于 ADS1232的共模输入范围内。  对于桥式传感器(例如称重传感器)、输出将具有1/2激励电压的共模。  因此、对于10V 激励、在本例中共模将为5V。  对于 ADS1232、当增益为1或2时、这在共模范围内(AGND - 0.1V 至 AVDD + 0.1V)。  但是、如果施加更多增益、则会限制共模输入范围、并将 AGND +1.5V 更改为 AVDD - 1.5V。  对于5V 电源、AINN 和 AINP 上的绝对输入电压必须相对于 AGND 在1.5V 和3.5V 范围内。

    从传感器到 PCB 输入的电缆上的任何噪声都有可能拾取不必要的噪声。  这应该是屏蔽电缆、并端接至非模拟接地的接地点。

    此致、

    Bob B