This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131E04:电流消耗

Guru**** 2977510 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS131E04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/832009/ads131e04-current-consumption

器件型号:ADS131E04

您好!

我的客户目前正在进行一个项目、他计划使用  ADS131E04。 但是、他 对器件的电流消耗有疑问、尤其是对于模拟 VDD/VSS 线路。  他将使用3个以菊花链方式连接的 ADC 芯片。 如数据表中所示、100mA 的瞬时电流消耗被称为此芯片的峰值使用。  

该电流峰值发生的频率和时间?

对于此应用、他是否必须设计为瞬时输入电流(300mA)的3倍、或者设计为数据表中提到的电源电流的3倍是否足够/可以?

此致、

Stani

  

ADS131E04

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stani、



    您的客户是否参考了数据表第7页上的绝对最大额定值(如下所示)?



    表中列出的瞬时电流基本上列出了任何单个引脚允许的最大短路电流。 它不是正常运行下的电流消耗。

    现在我将关闭此帖子、但如果我误解了该问题、请发帖、然后我将再次解决该问题。



    吴约瑟