This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1220:如何为温度模块选择合适的多路复用器

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: TS3A44159, ADS1220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/831900/ads1220-how-to-choose-a-proper-multiplexer-for-temperature-module

器件型号:ADS1220
主题中讨论的其他器件:TS3A44159

大家好、

我的客户正在测量 RTD 温度的组件。 模块(终端设备是具有温度的交流电机驱动器。 监控、PLC 就是如此)。 他选择 ADS1220作为数据转换 器、并想知道 TS3A44159是否是适合此类应用的多路复用器、因为该项目上将有多个 RTD 输入源。

此外、是否有任何指南可以帮助客户选择合适的解决方案?

非常感谢。

陈文森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vincent:

    您是否知道客户需要测量多少 RTD 以及哪种类型(2线、3线和/或4线)? 基于此、我们可以帮助提出最合适的电路实现。

    在大多数情况下、RTD 应用中对外部多路复用器的要求并不是很严格。 但它取决于多路复用器在电路中的位置。 例如、多路复用器是在模拟输入之前使用、是用于将激励电流路由到不同的 RTD、还是用于在不同的基准电阻器之间进行切换?
    因此,了解它们计划的实施情况将是有益的。

    在许多情况下、我只是推荐 CD405x 系列多路复用器、因为大多数客户已将其包含在其认可的组件列表中、而且价格低廉。

    此致、