This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4404:外部光敏度

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE4404

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/829352/afe4404-external-light-sensitivity

器件型号:AFE4404

由于它是晶圆级封装、AFE4404是否存在暴露在外部光源(红外、可见光或紫外线)下的问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    我们不建议将 AFE4404暴露在紫外线下、而红外光和可见光应该正常。  

    此致、

    Prabin。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。  为什么紫外光是一个问题、而不是红外光或可见光?  如果暴露在紫外线环境下会出现什么问题?  它们是永久性的还是临时性的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅后续问题。  

    为什么紫外光是一个问题、而不是红外光或可见光?  如果暴露在紫外线环境下会出现什么问题?  它们是永久性的还是临时性的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    AFE 内部对 UV 敏感、暴露于 UV 后、性能将受到影响。

    根据暴露时间和强度、损坏可能是永久性的、也可能是暂时性的。

    此致、

    Prabin。