主题中讨论的其他器件: ADS1299、 ADS1298
您好!
在使用 ADS1299-6记录 ECG 时、我在这里面临同样的问题
我使用通道 IN1P、IN1N 和 BIAS_DRV 使用 ADS1299测量 ECG。 我已将 SRB1设置为 ON 、将 SRB2设置为 OFF、并且仅包含用于 PGA 增益= 2时产生偏置的通道1、但存在50Hz 的大振幅噪声及其谐波(如150Hz、250Hz 等)、这太大以至于无法观察 ECG 信号。 如何抑制产生的噪声?
有什么建议吗? 提前感谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
在使用 ADS1299-6记录 ECG 时、我在这里面临同样的问题
我使用通道 IN1P、IN1N 和 BIAS_DRV 使用 ADS1299测量 ECG。 我已将 SRB1设置为 ON 、将 SRB2设置为 OFF、并且仅包含用于 PGA 增益= 2时产生偏置的通道1、但存在50Hz 的大振幅噪声及其谐波(如150Hz、250Hz 等)、这太大以至于无法观察 ECG 信号。 如何抑制产生的噪声?
有什么建议吗? 提前感谢。
您好!
噪声问题在这些类型的系统中很常见、如果您搜索此论坛、您会发现有关此主题的大量有用主题。 请尝试以下链接中的一些建议、获取结果、然后与我们分享。 这样做将极大地有助于解决这一问题。
下面是一个常见问题解答、其中包含一些好的建议:
https://e2e.ti.com/support/data-converters/f/73/p/793623/2935479#2935479
下面是一个搜索链接、其中包含一组相关的"ADS1298 RLD Noise (ADS1298 RLD 噪声)"线程 :