This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1299-6:使用 ADS1299记录 ECG 时出现50Hz 大电力线噪声

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1299-6, ADS1299, ADS1298

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/832036/ads1299-6-large-50hz-power-line-noises-when-recording-ecg-with-ads1299

器件型号:ADS1299-6
主题中讨论的其他器件: ADS1299ADS1298

您好!

在使用 ADS1299-6记录 ECG 时、我在这里面临同样的问题

我使用通道 IN1P、IN1N 和 BIAS_DRV 使用 ADS1299测量 ECG。 我已将 SRB1设置为 ON 、将 SRB2设置为 OFF、并且仅包含用于 PGA 增益= 2时产生偏置的通道1、但存在50Hz 的大振幅噪声及其谐波(如150Hz、250Hz 等)、这太大以至于无法观察 ECG 信号。 如何抑制产生的噪声?

 有什么建议吗? 提前感谢。