This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS4225:ADS4225测试模式不起作用

Guru**** 2824385 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS4225

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/831681/ads4225-ads4225-test-pattern-doesn-t-work

器件型号:ADS4225

大家好、

我的客户正在评估 ADS4225、他们有一个基于 ADS4225的演示板。 但是当他们尝试使用测试模式函数并对 'CH A test patternations'位进行编程时 ,它不起作用。 那么、我只想与您确认、在使用测试图形函数时是否需要设置其他配置? 谢谢。

此致、

Wayen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    韦恩、

    客户必须通过将0x08写入地址0x42来启用数字功能、以使测试模式正常工作。

    此致、

    Jim