This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8638:ADS8638精度问题

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8638

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/843102/ads8638-ads8638-accuracy-issue

器件型号:ADS8638

您好!

 ADS8638的精度存在问题。 故障百分比为40%。

输入:从 电源到 AIN0-7的 DC 5V  =>  输出值0-7: 5.012V

输入:从 电源到 AIN0-7的 DC 0V  =>  输出值0-7: 12MV

这是否与输入失调电压有关? 是否可以通过软件或硬件来改进此问题?

杰克逊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    以确保我正确理解。  您正在  为所有输入通道提供相同的输入信号?  输入信号 是电源?

    您的输入信号是如何驱动的? 输入源是什么?

    在确保硬件都正确之后、我们可以研究软件。

    如果 该误差在器件之间是一致的、则可以在软件中进行校准以将其考虑在内

    以下文档提供了有关两点校准的信息、尽管文档的重点 不是校准、但内容涵盖得很好

    可在集成模拟前端(AFE) SAR ADC 上增大输入范围的电路

    在集成模拟前端(AFE)中减少外部 RC 滤波器电路对增益和漂移误差的影响:±10V

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cynthia、

    感谢您的信息。

    是的、它与所有输入通道的输入信号相同、输入信号来自电源 DC=5.00V。

    我的应用是 ADC 传感器(0~5V)。 在不同的器件上、这个问题大约为50%。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您使用的采样率是多少、它是否在1MSPS 的整个过程中都已满?

    您可以尝试降低器件的采样率吗? 如果降低采样率可以解决该问题、那么器件可能没有足够的时间稳定、这可能是由于输入在短时间内发生剧烈变化而发生的。 例如、输入 从0快速变为5V 或从5快速变为0V。

    此致

    Cynthia