This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8588S:Regcap1、Regcap2的输出电压值是多少?

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/830318/ads8588s-what-are-the-output-voltage-values-of-regcap1-regcap2

器件型号:ADS8588S

降级:

Regcap1、Regcap2的输出电压值是多少?

因为我无法从数据表中找到这些值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好:

    是否有任何更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    祝你好运、

    ADS8588SEVM 电路板上 REGCAP1和 REGCAP2引脚的测量电平为4V、用于器件上的内部电路。

    此致

    戴尔