This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS125H02EVM:ADS125H02EVM Tiva 控制接口说明

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS125H02EVM, ADS125H02, ADS1261EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/831184/ads125h02evm-ads125h02evm-tiva-control-interface-description

器件型号:ADS125H02EVM
主题中讨论的其他器件: ADS125H02ADS1261EVM

尊敬的论坛团队:

我目前通过 TivaWareGeneric Bulk Device 将 ADS125H02EVM 与"Delta-Sigma 评估软件"搭配使用。

如果我没有申请太多样片(>30000),这种方法就很好了。 但没有问题、保持样本计数< 300000就完成了工作。

但是、现在我需要设置某种方式的自动测试、并希望编写自己的代码来控制 EVM。 是否有任何描述/应用手册/如何描述 EVM/Tiva 接口?

提前感谢

Martin Jentsch

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    我们没有关于此主题的专用应用手册、因为我们不支持修改 EVM 软件。 但是、如果您觉得能够轻松地使用代码来执行此操作、则可以尝试使用 Tiva LaunchPad 上的调试器(http://www.ti.com/tool/EK-TM4C1294XL)并连接到 ADS125H02EVM 上的 JTAG 信号来重新编程 EVM。

    我们唯一的支持文档是 《ADS125H02评估模块(修订版 A) 用户指南》末尾的 EVM 原理图 和 ADS125H02示例 C 代码(修订版 A)、后者是 EVM 固件的子集。

    示例代码实现了 TivaWare 库函数调用、因此、如果您使用 TivaWare 库示例工程、则应该能够相当轻松地将 ADS125H02示例 C 代码添加到 TivaWare 工程中。 请注意、您需要编写代码来初始化 MSP432E 外设、并编写代码来与 PC 通信(如果您打算这样做的话)。 对于这些函数、引用 TivaWare 库示例 可能是我们的最佳资源。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    也许我错误地解释了我的需求-我不想更改 EVM 中的 FW、而是在 Windows/Linux 上编写不同的软件来控制 EVM。

    此致

    Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    很抱歉、我被误解了。 如果您可以与 USB 大容量器件进行通信、则与 EVM 固件的接口并不十分复杂。 我在 https://e2e.ti.com/support/data-converters/f/73/p/753711/2784517上提供了有关相关 EVM 的一些其他详细信息

    《ADS125H02EVM 用户指南》不提供 ASCII 命令表、如《ADS1261EVM 用户指南》。 但是、两个 EVM 的大多数命令相同、并且 ADS125H02EVM 的任何额外命令都显示在 EVM GUI 中。