This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS112C04:双匹配可编程电流源问题

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS112C04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/831595/ads112c04-dual-matched-programmable-current-sources-issue

器件型号:ADS112C04

你(们)好

我的客户使用 ADS112C04对电压数据进行采样

它们的解决方案是使用芯片的电流源来激励压力传感器(以桥式形式)。 传感器将输出电压值、然后由 ADC 对电压进行采样。 电流源激励传感器的端子到地电阻约为3.3K。 它们需要1.5mA 的激励电流。 但它们实际测量的电流约为1.08mA。 它受 ADC 电源电压的限制吗? 例如、这里的电源电压仅为3.6V、因此在该电阻下、激励电流无法达到1.5mA? 是否还有其他方法来实现它?

期待您的快速支持。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kun:

    在标题为 激励电流源(IDAC)(AVDD = 3.3V 至5.5V)的表格部分中、ADS112C04数据表的第6页列出了 IDAC 合规电压。  为了保持恒定电流、电流路径上的最大压降被限制在 AVDD-0.9V。  对于3.6V AVDD、这会将您的电压限制为3.6-0.9V 或2.7V。  为了保持恒定电流、您需要使用500uA 设置、因为1mA 和1.5mA 将尝试在3.3k 负载下产生高于2.7V 的电压。

    因此、简单的答案是肯定的、您受到 AVDD 电源电压的限制、无法在3.6V 时实现1.5mA。  即使电源电压为5V、也无法使用1.5mA。  5V AVDD 电源可实现1mA 的电流。

    ADS112C04数据表第29页的第8.3.7节进一步说明了 IDAC 的运行。

    此致、

    Bob B