This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/ADS1293EVM:CCS/ADS1293EVM

Guru**** 2768815 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1293

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/831267/ccs-ads1293evm-ccs-ads1293evm

器件型号:ADS1293EVM
主题中讨论的其他器件:ADS1293

工具/软件:Code Composer Studio

您好!  

我对这个平台非常陌生。 我有 ADS1293 EVM、我想开始使用 Code Composer Studio 为 ADS1293 EVM 实施代码。 是否有任何说明可用于熟悉 ADS1293 EVM 平台、以及是否有任何方法可使用适用于 ADS1293 EVM 的 CCS 创建仿真代码? 除了 ADS1293 EVM 和 CCS 软件、我们还需要任何其他工具吗?

谢谢!