This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC38RF80:抗混叠滤波器定义

Guru**** 2989100 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC38RF80

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/827606/dac38rf80-anti-aliasing-filter-definitions

器件型号:DAC38RF80

我们有来自 DAC DAC38RF80的输入

  • 它的 Fs=3.52GHz
  • 平均功率将为[-10、+5]dBm

 

如何从 DAC 数据表中了解杂散响应(针对抗混叠滤波器定义)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roni:

    我们的一位器件专家正在研究您的问题、并将很快与您联系。

    此致、

    Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Roni、

    唯一可用的相关信息是数据表中的图58-65。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    感谢您提供信息

    我认为这是可以的

    此致、Roni