This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC7834EVM:Windows10的 EVM 问题

Guru**** 2693535 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC7834EVM, AMC7834

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/838988/amc7834evm-evm-issue-with-windows10

器件型号:AMC7834EVM
主题中讨论的其他器件: AMC7834

大家好、

我需要有关我从客户处收到的请求的一些信息。

他们希望使用 AM7C834EVM,但我们在 Windows 10上提供的软件 无法正常工作。

您能提出解决方案吗?

此致、

Fabio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fabio、

    您能否提供有关软件问题性质的更多信息?  

    请让您的客户禁用 Windows Defender 防病毒软件,然后重试。

    谢谢、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Paul、

    我正在尝试在 Windows 10上运行 AMC7834EVM 软件、但它同时显示"Loading Main.vi"。

    我已经尝试在兼容模式下运行并 禁用 Windows Defender 防病毒程序,但没有成功。

     而是在另一台使用 Windows 7 (64位)构建的 PC 上正常工作。

    谢谢、此致

    Andrea Scarpetti

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrea:

    您能否验证防火墙是否也已禁用? 请对端口3363、3364和6640进行例外处理。

    如果 SDM-USB-DIG 断开连接、软件是否运行? 已连接?

    谢谢、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    已尝试禁用防火墙和例外情况、但无论  SDM-USB-DIG 连接如何、我仍然卡住。

    谢谢、

    Andrea  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrea:

    我怀疑使用的是6640端口。  你可以尝试一下吗?

    确保 AMC7834 GUI 未运行。

    打开命令提示符窗口。  在 Windows 10中、只需在开始菜单中键入"CMD"即可将其上拉。  您可能需要以管理员身份运行提示。  

    您将运行命令、但结果可能很长、因此您可能需要增加命令缓冲区、以便滚动查看结果。

    右键单击窗口顶部并选择"属性"

    然后将缓冲器高度设置为300。

    键入命令"netstat -a -b"

    您将看到所有 TCP 和 UDP 连接以及运行它们的过程。  查找使用端口6640的端口。  如果找到在该端口上运行的进程,请尝试使用任务管理器将其关闭。  现在重试 GUI。  

    如果可以、请告诉我、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    遗憾 的是、当 AMC7834未运行时、没有进程使用6640端口、也没有使用3363、3364。

    你还有其他建议吗?

    谢谢您的支持、此致

    Andrea

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrea:

    这是一个艰难的:)

    我以前没有看到过这个问题。  连接 SDM-USB-DIG 时、您是否在设备管理器中看到以下设备?

    也许我们也可以回到基础知识-您是否尝试过卸载软件并重新安装? 您是否安装了其他 EVM 软件工具? 是否也可以卸载它们?

    谢谢、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    是的、在器件管理器中、插入 SDM-USB-DIG 后、我会找到 TI MSP430 USB。

    我尝试卸载并重新安装软件、但仍然无法正常工作。 未安装其他 EVM 工具。

    谢谢、

    Andrea

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrea:

    是否在任何非默认目录中安装软件?

    当显示"loading Main.vi"页面时-后台是否有一个更大的窗口? 还是只是小的 TI 闪屏?

    谢谢、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    安装文件的路径 为 C:\Program Files (x86)\AMC7834EVM。

    当显示"Loading Main.vi"时、在后台有一个更大的窗口、其中包含软件的主页。

    谢谢、

    Andrea

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrea:

    在背景中较大屏幕的左下角、应该有一些文本。 此文本显示软件的当前状态。  您能否验证程序锁定时的消息是什么?  例如、一旦完全启动、我的提示为"空闲"。

    谢谢、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

     大屏幕的状态字段为空。 当我卡在下面时、我尝试插入一个打印屏幕。

    谢谢、

    Andrea

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrea:

    我一直在查看一些代码、但我没有看到任何可能导致此问题的与网络端口问题无关的代码。  作为一个长期问题、您能否确保您安装了 python?   虽然不需要它、但它仍在某个点加载。

    https://www.python.org/downloads/

    您能否在 SDM-USB-DIG连接到计算机的情况下尝试启动软件?

    谢谢、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrea:

    我现在要关闭这个线程。  我觉得您的 PC 上有一些与 AMC7834EVM GUI 不兼容的软件或配置会阻止启动。  目前、我认为最好的解决方案是使用另一台 PC 来运行软件。  我相信您的 Windows 7 PC 已经成功。  我将为该主题添加书签、因此如果出现另一个有关该软件不在 Windows 10上运行的问题、我们将从基准开始。

    如果您有兴趣继续调试过程、请随意回答。  谢谢、

    Paul