This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC1220:DAC1220至 USB A 类

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC1220, USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/831373/dac1220-dac1220-to-usb-type-a

器件型号:DAC1220
主题中讨论的其他器件: USB2ANY

各位专家、您好!

我想通过使用 SPI 的计算机来控制 DAC1220。

USB Type-A 引脚分配>> Vcc、D+、D-、GND

DAC1220 SPI 引脚排列>> SCLK、SDIO

如何/是否可以将 USB (通过此引脚分配到 DAC)与 DAC1220连接?

谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ravi:

    感谢您的查询。 USB 硬件和协议与 SPI 完全不同。 您需要一个可在 USB 和 SPI 之间进行连接的适配器。 我们有一个名为 USB2ANY 的适配器。 您可以在线订购。

    希望这能解答您的问题。

    此致、

    Uttam Sahu

    应用工程师、精密 DAC