This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPL0102-100:TPL0102-100

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/830082/tpl0102-100-tpl0102-100

器件型号:TPL0102-100

你好。

端到端容差为20%

  第15页中所有电阻的表格列表是否可靠?

2.位分配:位7= VOL,位6= SHDN,位5= WIP。

  位0、1、2、3、4、5是寄存器地址吗?

谢谢 Kobi。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kobi、

    总电阻可以变化±20%、但线性度仍然±0.5LSB。  因此、表中的值也可能变化±20%、但它们的变化量几乎相同。  例如、在最坏的情况下、所有值都要大+20%、但一个值不可能是+20%、而下一个值是-20%。

    2、ACR 是其自身的寄存器、其地址为0x10。  位0-4为"无关"或保留位。  

    谢谢、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。

    这可能是我的设计的一个问题  、因为它基于上电时的静态电阻。

    您是否有其他元件  的总电阻容差为1%?

    2.根据您的答案、在 ACR 配置后、我需要再发送8位运算代码。

    Kobi。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kobi、

    您能否更详细地介绍一下您的应用? 精密 DAC 或许可以解决这一问题。

    关于 ACR 寄存器-这个寄存器与任何其他寄存器一样。  可以使用与 PDS 第7.5.2节中所述的相同方法对其进行读取和写入。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    该项目是0.6V-5V 范围内的精确动态电源稳压器。

    该板将具有8个可调节的电源电路。

    因此、我需要具有稳定的已知电阻器、我可以通过微控制器进行更改和控制。

    谢谢 Kobi。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kobi、

    您可以考虑使用精密 DAC 吗? 如此处所示:

    http://www.ti.com/lit/an/sbaa341/sbaa341.pdf

    http://www.ti.com/lit/an/sbaa342/sbaa342.pdf

    https://training.ti.com/voltage-regulator-margining-precision-dacs