This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8689:EVM GUI、采样率低于20KSPS

Guru**** 2531790 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS8689

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/843189/ads8689-evm-gui-and-sample-rates-less-than-20ksps

器件型号:ADS8689

你(们)好

我们正在考虑在即将推出的设计中使用 ADS8689 SAR ADC。 我们为该器件购买了 EVM、我下载了 GUI。 昨天我运行了软件、它正常工作。 我可以捕获信号等 不过、我们的应用适用于采样率较低、2ksps 和更低的应用。 但 GUI 仅允许我设置20KSPS 的最小采样率。 我希望能够以我们将使用的实际采样率执行一些测试。

ADS8689数据表未指定最小采样率、因此我假设从技术上讲没有采样率?

我可以看到、SCLK 来自 PHI-EVM-Controller 板。 也许我在配置 GUI 时出错了吗? 我是否可以设置较低的采样率(2ksps 或更低)?

谢谢

Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    斯蒂芬

    感谢您关注 ADS8689。

    为了防止软件无限期地等待 FPGA 中运行的 SPI 主机的响应、我们有一个在特定数量的 SCLK 计数后超时的逻辑块。 为了使计数器大小保持合理、我们将最小采样率限制为20KSPS。

    在以低采样率进行测试时、您计划以何种 SCLK 频率运行接口? 我们可能能够根据您运行的频率来解决超时计数器问题。

    此致、

    Sandeep

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sandeep

    我们计划在设计中将 SCLK 速率设置为~1Msps。 我注意到最小 GUI SCLK 为4MSPS。

    我想做的是能够以~100sps 至2ksps 的速率执行测试。

    解决问题会很好。

    我期待您的进一步介绍。

    此致

    Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stephen:

    我们确实有几种可能的权变措施。 我需要有关您设置的一些详细信息、以确定哪一个适用于您的情况。

    我将向您发送离线连接邀请、以便您可以共享所需的详细信息。

    谢谢。

    Sandeep

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sandeep

    我仍在等待离线邀请?

    此致

    Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    我刚刚重新发送邀请。 请接受。

    此致、

    Sandeep

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sandeep

    感谢您为解决此问题提供的所有帮助。

    此致

    Steve