This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC

Guru**** 2941540 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC8811

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/831069/dac

主题中讨论的其他器件:DAC8811

我需要具有以下规格的 DAC (数模转换器):

  • 由于我的信号高达5MHz 带宽、采样率>15MSPS。
  • 串行接口(由于 GPIO 较少、我不需要并行接口)
  • SPI 控制信号(3线或4线)
  • 分辨率=16位
  • 信号类型:视频信号或正常信号

请为 DAC 建议合适的 P/N。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shivakant、

    我们的网站上有一个参数搜索工具、您可能会发现该工具对此有所帮助、您可以在以下网站找到该工具: http://www.ti.com/data-converters/dac-circuit/precision/products.html

    使用该工具、您将找到26个16位、单通道、SPI 接口产品。

    您的采样率会变得有趣。 对于 DAC、采样率基本上可以解释为 SPI 接口的数字吞吐量能力或输出的稳定时间能力。

    即使是最简单的16位 DAC 也需要16位帧、通常而言、我们最快的 SPI 接口利用50MHz 的时钟、这意味着仅接口的最快更新速率为3.125MHz。 因此、您可能需要考虑其他接口。

    与我上面描述的这个简单接口相匹配的模拟域中最快的器件是 DAC8811。 也许您可以看一下、让我知道您的想法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shivakant、

    如果您愿意接受通过电子邮件进行此讨论、我们还可以在离线模式下与您探讨其他一些想法。 如果是、请告诉我是否可以在注册 myTI.com 帐户时使用的电子邮件地址对您执行 Ping 操作。