This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV5614:请帮助提供 TLV5614的 θjA (℃μ V/W)&θjc μ W (℃μ V/W)参数

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV5614, DAC60004, DAC60504

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/843481/tlv5614-please-help-to-provide-the-ja-w-jc-w-parameter-of-tlv5614

器件型号:TLV5614
主题中讨论的其他器件: DAC60004DAC60504

您好、TI 专家、

     我的客户在中继器项目中使用 TLV5614、现在他们想知道  TLV5614的 θjA (℃μ V/W)和 θjc μ W (℃μ V/W)参数来计算 TLV5614短路时的功率耗散、您能帮助检查是否可以提供这些数据吗?谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerry、

    我将在星期一检查我们是否对此有一些信息。  有时、由于设计数据库不易获得、因此很难获得较旧产品的编号。   

    这是一个现有项目吗? 我是因为我们有一些较新的器件、这些器件极具竞争力、可能非常适合。  您应该看看 DAC60004和 DAC60504。

    谢谢、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerry、

    该信息不适用于 TLV5614。  我们将无法提供它。  如果您想直接联系我讨论此套接字的潜在数量、请通过 frost@ti.com 联系我。  否则、请考虑使用我们较新的器件之一、例如 DAC60004或 DAC60504。

    谢谢、

    Paul