This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7253:ADS7253可以用一个请求采样2或3次输入吗?

Guru**** 2916850 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS7253

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/843430/ads7253-could-ads7253-sample-2-or-3-times-of-input-with-one-request

器件型号:ADS7253

作为 一般应用、我可以通过一个请求获得一个样本值(例如电流)。 现在、我想通过 一个请求(仅发送一次 SPI msg)获得两个样本值(例如、current1、current 2)、因此我可以计算电流=(current1 + current2)/2、这样就可以消除噪声并提高精度。  我不确定 ADS7253是否具有此功能,如果有, 如何使用它?

谢谢、

Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter、

    感谢您的发帖。

    您所描述的是背靠背采样的平均值计算、以降低测量中的噪声。 SAR ADC 一次只执行一次单次转换。 为了对样本求平均值、您必须收集多个样本并在后处理过程中对结果求平均值。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    感谢您的回答。

    Peter