This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8866:DOUT 上有时没有数据

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8325, ADS8866, TPS22917

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/837906/ads8866-sometimes-no-data-on-dout

器件型号:ADS8866
主题中讨论的其他器件:ADS8325TPS22917

我们使用 ADS8866测量模拟信号。 我们使用3线模式。 电源电压为3V、基准电源电压为3V 开关电压(以降低功耗)。 在大多数情况下、我获取 DOUT 上的数据。 但有时 DOUT 保持低电平、在这种情况下电源电流大约高2mA。 使 ADC 正常工作的唯一方法是上电复位。 我们是否有可能进入特殊的 ADC 状态(TI 用于生产测试)? 在过去的设计中、我们使用 ADS8325、从未遇到过这样的问题!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Carsten、您好!

    您能否发送有关如何关闭3V 基准的详细信息?  似乎器 件正进入闩锁模式、当基准电压关闭且模拟输入上存在电压时、可能会导致这种情况。

    我将关闭另一个帖子、因为它与这个帖子重复。

    此致、
    Keith Nicholas

    精密 ADC 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Keith、

    我们为基准和运算放大器开关3V、共同驱动 ADC 的模拟输入。

    对于测试、我从开关的3V 上剪切引脚1并将其连接到 PIN2。 但误差仍然偶尔出现。

    在我们的设计中 、我们已将 PIN2和引脚10 (AVDD、DVDD)以3V 电压连接在一起。

    如果错误发生、只有上电复位解决了问题、否则、我们可以进行数小时的通信(每20次测量4次)。

    因此、在我看来、上电时出现了问题。 来自 ST 的数字压力传感器 LSP22也有类似的问题。 所具有的

    内部没有可靠的复位电路、因此有时不会读取有效的压力/温度值。 只有上电复位解决了这一问题。

    µA、我们从一个 μ µC 端口引脚循环 LPS22 (LPS22只消耗几 μ A)。

    此致

    Carsten Glahe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Keith、

    我对3V 电源电压进行了一些测量。 如果我这么快的电源循环、3V 电源不会低于大约1.2V、那么 ADC 的 DOUT 为0V。

    但 ADS8866上没有复位引脚。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Carsten、您好!

    存在内部复位。  数据表的第11节具有以下要求。

    在正常运行期间、如果 AVDD 电源上的电压降至 AVDD 最小规格(2.7V)以下、则 TI 建议在上电之前将 AVDD 电源电压降至≤0.7V。 此外、在加电期间、AVDD 必须单调上升至高于最小 AVDD 规格的所需工作电压。


    如果您在加电或正常运行期间未满足上述要求、则需要完全断电。

    此致、
    Keith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Keith、

    感谢您的回答。 我们通过 TPS70930 LDO 为 ADS8866供电。 该器件满足我们的所有要求:

    -最小输入电压24V

    - 3V 固定输出

    -低 IQ

    过热保护

    -低压降

    -过流保护

    但"反向电流保护"特性会导致 ADC 故障、如这里所述。 我查找了另一个具有"输出放电"功能的 LDO

    函数和 I 仅从 Linear 找到了 LT3061。

    另一个想法是使用负载开关、例如 TPS22917。 我想将其放置在 LDO 输出和整个电路之间、并将"ON"信号连接到

    LDO 输出(或通过分压器将跳闸点设置为约2、7V)。 如果3V LDO 小于2、7V、我希望负载开关禁用3V 并对其放电。

    是否可以为此目的使用负载开关?

    此致

    Carsten Glahe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Carsten、

    我查看了负载开关、它应该能够很好地满足您的需求。

    另一种选择是单独为 ADC 供电、并使电源保持100%的时间。  当您不进行转换时、ADC 会在内部关断、电流消耗将小于1uA、加上3V 稳压器的 IQ。  然后、您可以根据需要打开/关闭其余电路、以进一步降低系统电流/功率。

    此致、
    Keith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Keith、

    感谢您的支持。

    对于我们的解决方案、我们 使用 OnSemi 的 LDO 和 Ricoh 的复位发生器。 这种情况

    符合所有要求。

    此致、

    Carsten