This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1243:ads1243 DRDY 低电平有效、但有时电平始终为高电平、这是什么原因、大部分时间 IT#39;s 正常。

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1243
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/830967/ads1243-ads1243-drdy-low-active-but-sometimes-the-level-is-always-high-what-causes-it-most-of-the-time-it-s-good

器件型号:ADS1243

ads1243  DRDY 低电平有效、 但 有时电平始终为高电平、这是什么原因、 大部分时间都很好。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的用户5214405:

    PDWN 引脚可能连接不良。  该引脚必须被拉至逻辑高电平才能进行器件转换。  此外、您必须具有来自晶体或外部衍生时钟源的良好时钟源。  如果该时钟源是间歇性的或停止的、转换也将停止。

    此致、

    Bob B