This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS4125IRGZT

Guru**** 670100 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS4125
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/831023/ads4125irgzt

主题中讨论的其他器件:ADS4125

大家好、我们公司有一款使用 ADS4125 IRGZT 的大规模生产产品;该仪器是一款手持式测量仪器。

这就是仪器的工作原理:传感器的信号经过调节、由 ADS 4125转换、然后通过 WiFi 传输到平板电脑以显示采样波形。实际的 ADS 425使用50m 的采样率。

现在有一些问题、请帮助我分析故障原因。具体故障包括:平板电脑上显示 AD 采样的波形输出、 波形漂移为零。所示采样波形的幅值远小于 ADS4125的模拟信号输入的幅值。

实际输入模拟信号为800 mV vpp、在 AD 采样后、显示的波形振幅仅为20 mV vpp。10个仪器中的4个可能存在这两个问题。

这个问题已经持续了很长时间。 我们尚未找到原因。 请帮助我进行分析。ADS4125的硬件原理图、软件驱动程序或 PCB 焊接是否有问题?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户、

    您构建的具有 ADS4125或您使用 TI ADS4125EVM 的定制电路板是否存在此问题? 我无法通过您的描述来判断。 在任何一种情况下、我都会检查以下内容:

    ADC 的电压正确。

    2.如果使用串行 SPI 模式、则对寄存器进行正确编程。 读回寄存器并确保它们被设置为正确的值。  如果使用并行 SPI 模式、请验证控制引脚是否设置为正确的电压。

    在上电和时钟出现后、ADC 将获得一个有效的复位脉冲、无论是硬件脉冲还是软件脉冲。

    4.探测 ADC 引脚上的模拟输入,以确保该输入的振幅正确。

    5.确保所有数字输出切换。 将器件置于斜坡测试模式以验证这一点。

    此致、

    Jim