This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1256EVM-PDK:带 Raspberry Pi 3的 ADS1256EVM-PDK - Python

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: ADCPRO, ADS1256

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/830818/ads1256evm-pdk-ads1256evm-pdk-with-raspberry-pi-3---python

器件型号:ADS1256EVM-PDK
主题中讨论的其他器件:ADCProADS1256

我将 ADS1256EVM 与 Raspberry Pi 3搭配使用、源代码 为 High-Precision-AD-DA-Board-Code.7z

我已经尝试在源代码的 readme.txt 中使用电线连接、并 根据  《ADS1256EVM 用户指南 》中的7.4默认跳线设置和开关位置在 ADS1256EVM 上设置开关、但 SPI 通信始终返回零。

我还在 Saleae 的 SPI 引脚上测量逻辑、但它与正常 SPI 通信不同。 我尝试通过 Arduino 读取 ADS1256EVM 中的数据... 但我无法获得预期的结果。

是否有任何执行相关项目的人员可以帮助我从 ADS1256EVM 中获取 ADC 值。 请帮帮我。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lionel、

    欢迎来到我们的 e2e 论坛!  ADS1256EVM 通常随附一个主板- MMB0。  是您拥有的硬件吗?  当您将 ADS1256与我们的 ADCPro 工具配合使用时、一切是否按预期工作?

    我无法打开您的源代码或自述文件、因此我不确定这会告诉您什么操作。  但是、如果您浏览第40页的《ADS1256EVM 用户指南》、您将找到 EVM 的原理图。  在开始使用自己的控制器之前、您需要确保器件未处于断电或复位模式。  您需要5V 和3.3V 电源、可应用于 J3。  您可以在此处将 SPI 信号应用到 J2 -引脚3上的 SCLK、引脚7上的芯片选择、引脚11上的 SDI 和引脚13上的 SDO。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    感谢您的回复。

    我还有 MMB0、但我找不到在 ADCPro 上运行 Windows 7和10所需的驱动程序。 但在数据表中、它仅支持 Windows XP、对吧? 但我现在没有 Windows XP。

    很抱歉、源代码、以下链接: https://www.waveshare.com/wiki/File:High-Precision-AD-DA-Board-Code.7z

    自述文件中、我按如下方式连接:

    ===硬件连接==
    ADC => Raspberry Pi
    * 5V -> 5V
    * 3.3V -> 3.3V
    * DIN -> MOSI
    * SCLK -> SCLK
    * GND -> GND
    * RST -> 12 (物理、BCM:GPIO。 1、18)
    * CS -> 15 (物理、BCM:GPIO。 3、22)
    * DRDY -> 11 (物理、BCM:GPIO。 0、17)

    因此、我相信 EVM 已通电、因为我同时连接了施加到 J3的3.3V 和5V 电压。

    但遗憾的是、我甚至无法通过将寄存器0读取为源代码来通过 SPI 获取芯片 ID。  我很难找到将 ADS1256EVM 与 Raspberry Pi 3B 搭配使用的同一项目作为参考。 我希望您可以支持我启动并通过将 ADS1256EVM 与 Raspberry Pi 3B 配合使用来获得第一个正信号。

    非常感谢 Tom 的帮助。

    谢谢。

    Lionel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lionel、

    ADS1256有一个新的安装程序、可以与 Windows 10配合使用。  您是否也考虑过 PWRDN 引脚?  您是否测量了 SCLK、/CS SDI 线路以确保存在信号?