This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS114S08:低输入失调电压运算放大器

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA2317, ADS114S08, OPA317

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/839791/ads114s08-low-input-offset-voltage-opamp

器件型号:ADS114S08
主题中讨论的其他器件:OPA2317OPA317

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arumugam、

    您能否向我发送用于 ADS114S08的配置寄存器设置?  在第一点、您说您没有达到预期的精度。  基本上、您会发现失调电压误差会导致问题、但您还有其他与失调电压/增益误差和漂移相关的潜在问题。  我不是运算放大器专家、但 OPA2317似乎是一个很好的替代方案。  您应该在放大器论坛上提出同样的问题。

    至于误差源、您使用的是泄漏电流较高的 SMF5.0A TVS 二极管。  这实际上可能是比运算放大器大得多的问题。  此外、您还删除了之前原理图(模拟输入上的电容接地)上的抗混叠滤波器、我们在该原理图中讨论了您看到的振荡。 只要您不直接将电容器连接到运算放大器输出、就应该能够使用该电容器。  尽管如此、电容器可能不是很有用、因为您在运算放大器输入端具有一些滤波功能。  放大器的噪声是可能混叠回通频带的噪声。

    R265也会有一些与之相关的错误、可能会发生漂移。

    此致、

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob:

    感谢您的评论。 请在下面找到我提供的详细信息。  

    我们正在使用 RC 低通滤波器 ADC 输入(未在现有的 SNAP 中添加)。 我们使用的 R265为0.01%、因此我希望这是可以的。

    调整大小设置注释以捕捉方式可用。 此外、还删除了 SMF5.0A TVS 二极管、并测量了输入和运算放大器输出~ 0.3至0.7mV 之间的电压差。  

    我相信、根据运算放大器数据表(第3页)、由于运算放大器失调电压而产生的0.6mV 电压。  

    在我们使用 OPA2317 运算放大器时需要您的建议;由于运算放大器电容器负载,它是否会影响现有的 RC 低通滤波器设计(R = 1Kohm,C = 0.1uF)?

    谢谢、此致、

    Arumugam.p

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arumugam、

    使用 OPA2317时、无需更改 RC 滤波器值。

    此致、

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob:

    我已替换为 OPA2317IDR 运算放大器。 查找附加的运算放大器输出。 在运算放大器输出端测量的纹波输出电压。

    这确认了需要重新设计 RC 滤波器值。 您能否分享您的评论  

    -200 Deg = 350Hz

    -100 Deg = 566Hz

    0 Deg = 700Hz

    100 Deg = 780Hz

    200 Deg = 860Hz  

    300 Deg = 920Hz

    800 Deg = 1.15KHze2e.ti.com/.../OPA2317DIR.xlsx

    谢谢、此致、

    Arumugam.p

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arumugam、

    我看到您还在放大器 E2E 中与 Luis 讨论了运算放大器电路。  与 Luis 所做的类似、我创建了一个 TINA 仿真、其中您将使用的电路与1k/100nF 输入滤波器一起使用、并且我不会使用 OPA317宏模型看到任何振荡。 运算放大器的输入是什么样的?  您使用什么作为传感器输入?  是仿真器、PT100还是真电阻?

    如果我们仔细查看电子表格中显示的0°C 情况、运算放大器的峰值约为800mV。  PT100在该温度下的输出约为100mV、因为电阻将为100欧姆。  因此、对于您提供的电路和输出响应、事情不会合并在一起。  输出应稳定、并且所施加的输入电阻的电压应正确。  我的问题是、由于峰值和快速衰减返回到0V 且没有持续振荡、因此脉冲看起来不像运算放大器输出的正常振荡。  您需要进行大量探测以确定原因。

    此致、

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    至于误差源、您使用的是泄漏电流较高的 SMF5.0A TVS 二极管。  这实际上可能是比运算放大器大得多的问题。  此外、您还删除了之前原理图(模拟输入上的电容接地)上的抗混叠滤波器、我们在该原理图中讨论了您看到的振荡。 只要您不直接将电容器连接到运算放大器输出、就应该能够使用该电容器。  尽管如此、电容器可能不是很有用、因为您在运算放大器输入端具有一些滤波功能。  放大器的噪声是可能混叠回通频带的噪声。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://appsync.biz/dafont/、https://showbox.bio/https://www.oovoo.onl/adam4adam/

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的评论。 我能够看到运算放大器的反相输入中的振荡。 因此、我移除了反相输入电容(2 NO 的0.1uF)、振荡完全移除了运算放大器输入和输出。

    现在、ADC 精度满足了我们的要求。

    谢谢。。。