This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC38RF80EVM:无数据输出

Guru**** 2873850 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC38RF80

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/829989/dac38rf80evm-no-data-output

器件型号:DAC38RF80EVM
主题中讨论的其他器件:DAC38RF80

尊敬的 TI 团队:

TSW14J56和 DAC38RF80用于调试。 在 DAC38RFEVM 软件中、配置 LMFS = 2221后没有代码同步、链路配置、帧对齐、多对齐错误。 通过观察通道警报寄存器0x66和0x67的值为0 (表示无警报)。 这是否证明 JESD 的 CGS 和 ILAS 阶段已正确完成、但为什么没有数据输出、FIFO 无法接收数据、或者我们如何查看接收到的数据?

此致、

Amy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amy、  

    请向我发送有关您尝试使用的配置的详细信息。 请包括 DAC 时钟频率、内插和 LMF 设置。 如果可能、请参考您尝试使用的数据表中的模式。  

    优素福

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有回听过。 现在将关闭。