This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DJ3200:单端直流耦合输入

Guru**** 2747375 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC12DJ3200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/830166/adc12dj3200-single-ended-dc-coupled-input

器件型号:ADC12DJ3200

我有兴趣在直流耦合配置中使用 ADC12DJ3200。 但是、我的信号是单端信号。 是否可以仅将信号发送到两个差分输入中的一个、而另一个输入端接? 噪声系数或失真是否会增加?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brandon、  

    我们仅建议使用差分输入、因为单端配置肯定会降低整体性能。  

    优素福

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yusuf、

    感谢您的回答。

    您是否能够量化性能下降? 是失真降级还是噪声降级?

    谢谢、

    Brandon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brandon、  

    它将是失真和噪声降级的组合。  

    优素福