This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS6424:Dclk 和 pclk 为周

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS6422, ADS6424

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/828843/ads6424-dclk-and-pclk-are-week

器件型号:ADS6424
主题中讨论的其他器件:ADS6422

我们已使用输入时钟 LVPECL 电平(80M)连接了 ads6422、我们具有器件并行配置。

看一下 dclk 和 pclk、我们可以看到240M 20mV P2P 和80M 80mV P2P

这些信号连接到 latitce FPGA。

说明:

ads6422也使用了相同的配置、效果非常好。

不同之处在于、输入时钟通过 EVB 中所述的时钟平衡-非平衡变压器配置使用40M CMOS 电平进行连接。

如果使用速度更快的设备,我们会得到这样一周的 dclk 和 pclk?

如果使用并行配置,我们可以做什么?

谢谢

Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacob、

    我们的一位器件专家正在研究您的问题、并将很快与您联系。

    正因为如此、我们正确地理解、您不再使用 TI 评估板、而是设计了您自己的 PCB? ADC 数据/时钟输出是否以相同的方式连接到同一 FPGA? 数据位是否切换、它们是否处于相同的电压电平? 您是否能够共享原理图?

    此致、

    Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我们将开发板与 ads6422结合使用。
    根据、我们开发了自己的电路板以适应我们的应用。 都很好。  (在该板中、DCLK 为120M 100mvp2p、PCLK 和40M 220mvp2p)
    我们需要80M 的采样率、因此我们将器件更改为兼容的引脚排列和控制 ads6424 (我们希望使用6423、但我们找不到它可用)
    在上一个板中、我们使用了连接到 CLKIN SMA 的 CMOS 级40M 示波器。 在更新的电路板中、为了提高效率、我们将80M LVPECL 时钟振荡器放置在板上以驱动 CLKIN。
    DA0和 DA1切换280mvp2p。 (在 ads6422中、它切换430mvp2p)
    注:  
    我们使用的是并行配置。
    所有 ADC 输出均连接到 FPGA。
    Jacobe2e.ti.com/.../ads6424IF.pdf
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jacob、

    我对您的描述有点困惑、您能不能向我解释您说 PCLK 和 DCLK 时所指的时钟? 虽然我不是完全理解问题所在、但我是否注意到您所说的能够验证 EVM 在 LVCMOS 时钟输入下是否按预期工作。 但您对定制板使用的时钟方案不符合预期。 使用您尝试与定制板一起使用的时钟方案时、是否可以验证 EVM 是否正常工作? 如果是、这将是一个良好的开端。  

    优素福

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有听到任何回声。 现在将关闭。