This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC81416EVM:开始使用此板时出现问题

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: USB2ANY, DAC81416

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/829023/dac81416evm-problems-with-start-using-this-board

器件型号:DAC81416EVM
主题中讨论的其他器件:USB2ANYDAC81416

大家好、我在启动该板时遇到了一些问题。 我已从 TI 网站安装软件(GUI)、并确保使用 USB2ANY 连接我的板。

根据手册、我连接电源 J7.3:GND、J7.4:5V、J7.5:5V、J7.6:GND、J7.7:10V。

然后、我使用 GUI 设置该值、

SYNC:OFF、切换模式:OFF、DAC 范围:0~5V、DIFF:OFF、LDAC:OFF、 DEVPWRDWN:PW DWN

我还设置所有 DAC 值:FFF 并使所有输出打开。

但是、我无法使用万用表看到任何电压输出。  

我想知道是否有人会给我一些关于开始使用此电路板的指导。

提前感谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我的同事 Uttam 应该能够为您提供帮助。  他将于今晚(星期二在班加罗尔)回到办公室。

    谢谢、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    欢迎使用 E2E、感谢您的提问。 您在外部为 VIO 提供5V 电压。 如果您选择了 EXT_VIO、由于 USB2ANY 生成3.3V IO 电平、DAC81416的 VIH (即0.7*VIO)将被违反。  

    您使用的 J10配置是什么?

    如果您从 USB2ANY 中选择了3.3V、您能否检查电路板上的电压电平和基准?

    此致、

    Uttam Sahu

    应用工程师、精密 DAC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您对此有更新吗?

    此致、

    Uttam