This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8528:HVDD = 5V 且 HVSS=-5V 时的器件性能

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS8528

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/830183/ads8528-device-performance-when-hvdd-5v-and-hvss--5v

器件型号:ADS8528

对于 ADS8528、为…μ A

数据表显示+/-5V 是 HVDD/HVSS 的最小工作电压。

在这一最低级别运行会产生哪些影响?

 

我问、因为我在查看数据表时看到输入范围是+/-2 x Vref、所以如果 Vref = 2.5V、输入范围是+/-5V。  但是、电气规格表/器件性能是针对 HVDD = 15V、HVSS =-15V 的条件。   在数据表中、我看不到 HVDD = 5V 且 HVSS =-5V 时对器件性能的影响信息。     

 

我知道它可能无法运行到电源轨… 但是、如果我们保证通道输入电压最大值小于4.5V、那么性能会怎样呢?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carl、

    感谢您发帖。 让我与系统团队核实一下、以确认如何解读此规范。  

    此应用中的预期 AVDD 电源是什么? 它还连接到5V?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、

    AVDD=5V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carl、

    在 HVDD/HVSS =+/- 5V 和2xVREF 输入范围=+/- 5V 的情况下、您的客户应该不会希望性能下降

    内部基准电压的可靠性取决于 AVDD。 图26. 显示、VREF 应在4.5V 至5.5V 的整个 AVDD 范围内保持恒定。请记住、内部基准电压仅为2.5V 或3V、因此 AVDD 至少限制为4.5V、以确保基准电压的线性运行。

    模拟输入电压受 HVDD 和 HVSS 电源的限制。 因此、您可以使用+/-5V 的10V 双极 HVDD 电源实现+/-5V 的 FSR、而不会出现性能限制。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ryan、

    感谢您提供相关信息。  希望能保持性能。

    此致、

    Carl