This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8584S:AVDD 的电源

Guru**** 2503485 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV759P, ADS8584S, LP38798

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/830748/ads8584s-power-supply-for-avdd

器件型号:ADS8584S
主题中讨论的其他器件:TLV759PLP38798

大家好、

ADS8584S 在我们的应用中用于 AVDD 电源、TLV759P (http://www.ti.com/product/TLV759P)(High噪声、低 PSRR)能否满足 ADS8584S 的要求?

TLV759P 的输入是具有500kHz 开关频率和29mV 纹波的降压转换器的输出。  

LP38798 (www.ti.com/product/LP38798)(Low噪声、高 PSRR)适用于 AVDD、现在我们要评估 TLV75901能否在不对 ADS8584S 造成任何影响的情况下正常工作。 请帮助确认吗?

谢谢、致以最诚挚的问候!

Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hao、

    TLV759P 在1MHz 时的 PSRR 为30dB、在100kHz 时为45dB、假设在500kHz 时的 PSRR 为35dB、基于以下公式:

    PSRR=20∙log (Ripple_input/Ripple_output)

    它可以将输入端的29mV 纹波衰减到 TLV759P 输出端的516uV。 当您的 ADS8584S 设置为+/-10V 输入时、一个 LSB 将为20/2^16=20/65536=305uV、因此该噪声等于1.7代码。 如果 ADC 配置为+/-5V 输入范围、这种影响将更严重。

    但是、使用下面显示的去耦电容器时、ADS8584S 具有更高的 PSRR (>100kHz 时低于-100dB)、因此 ADC 电源上的0.5mV 纹波不会对性能产生重大影响。

     希望这些信息对您有所帮助。 下面是有关 LDO PSRR 的应用手册、供您参考。

    http://www.ti.com/lit/an/slaa414a/slaa414a.pdf

    有关电源的电路设计、您可以在 电源管理 E2E 论坛上查看。 谢谢。

    此致、

    戴尔


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Dale!