This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7950:该器件能否与3线 SPI 接口配合使用

Guru**** 2386610 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS7950
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/830798/ads7950-can-the-device-be-used-with-a-3-wire-spi-interface

器件型号:ADS7950

我想使用 ADS7950。 MU 控制器使用3线 SPI 接口、而不是器件上的4线接口。 数据线(SDIO)是一个双向引脚。

我能否将 ADC SIO 输入和输出连接在一起并将它们连接到控制器 SDIO 线路?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    欢迎来到我们的 e2e 论坛!  遗憾的是、您将无法以这种方式运行 ADS7950 - SDI 和 SDO 引脚在 ADC 上固定为"输入"和"输出"、大多数通信是全双工的、因此命令进入 SDI 引脚时数据在 SDO 上输出。  如果您的控制器上有2个 SDIO 引脚、则可以将一个引脚专用于 SDI、将另一个引脚专用于 SDO。