This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1256:问题咨询

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1256

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/830830/ads1256-question-consultation

器件型号:ADS1256

您好!

我们有一个8通道 ADS 采集芯片 ADS1256。
八个通道均用作单端输入。

如数据表第14页所述、AINCOM 引脚对于单个输入来说未接地、并且可以为2.5V 或 AVDD。

在我们的电路板上、AINCOM 连接到2.5V、但实际测试发现 AD 采集有问题。

如果 AINCOM 支脚接地、采集将正常。
它与数据表中描述的内容不一致。

您能帮我解释一下、AINCOM 连接到2.5V 时需要特殊的软件配置吗?

当连接到2.5V 时、AD 值和电压之间的转换公式是什么?

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wu、

    您是否在获取 ADS1256的数据采样时遇到了困难、或者只是预期的转换结果是错误的?  您输入到 CH0-7的电压电平是多少、当 AINCOM 连接到+2.5时、每个通道的转换结果是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wu、

    对于 ADS1256、您可以通过以下方式推导出将代码转换为电压的公式:

    代码/ 2^24 =(VIN x 增益)/FSR

    其中
    - VIN = V_AINP - VAINN = V_AINx - V_AINCOM = V_AINx - 2.5V
     (VIN =差分输入电压)

    - FSR = 2 x 2 x VREF
     (FSR =满量程)

    - VREF = V_REFP - V_REFN
     (Vref =差分基准电压)

    代码/ 2^22 =((V_AINx - 2.5V) x 增益)/ VREF

    请注意、ADS1256以二进制补码格式输出转换数据。 您需要确保正确转换。

    此致、