This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS54J54:输入 VCM

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: LMH5401, LMH6554, ADS54J54, LMH3401, TSW54J60EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/830458/ads54j54-input-vcm

器件型号:ADS54J54
主题中讨论的其他器件:LMH5401LMH6554LMH3401TSW54J60EVM

您好!

我正在设计一个严格要求直流耦合信号路径直通的4通道 FMC 转换器板。 输入信号范围为+/-0.5V 单端、因此我必须使用差动放大器作为输入级。 包括 ADS54j54在内的大多数高速 ADC 在2V 左右具有相当高的 VCM、但 LMH5401等大多数高速差动放大器的电压轨限制为+/-2.5V。 这使得将 ADC 的 VCM 输出连接到差分放大器的 VCM 输入充其量是不切实际的、因为差分放大器的输出将过于接近正电源轨(即使在 G=0dB 的情况下)、从而导致不可接受的谐波失真。 我曾考虑使用+/-5V 电源轨运行 LMH6554、但该器件在较高频率(250-300MHz)下具有过多的 HD2和 HD3、因此会降低 ADC 线性。 这个问题是否仍然存在? 是否有任何建议的器件级差分放大器或 ADC 能够更好地协同工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ramin、  

    我们正在研究您的问题、并应尽快回复您。  

    优素福

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ramin、

    我建议将其发布在我们的高速放大器论坛上。 他们应该能够为此提供帮助。 我们还开发了一款名为 TSW54J60EVM 的特殊 EVM、该 EVM 将 LMH6402和 LMH3401放大器与 ADC 集成在一起。 用户指南和电路板设计文件均可在 TI 网站的 TSW54J60EVM 产品文件夹下找到。 放大器组在 该板上完成了大部分接口工作。

    此致、

    Jim

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    您所提到的 EVM 是两个放大器上的交流耦合、因此无法解决我的问题。 我在放大器论坛上发布了与您建议的相同的问题。

    谢谢

    Ramin  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ramin、

    TSW54J60EVM 用户指南介绍了如何将默认的交流耦合应用转换为直流耦合应用。

    此致、

    Jim