This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1675:最小时钟速度

Guru**** 2886930 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1675

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/829300/ads1675-minimum-clock-speed

器件型号:ADS1675

嗨、大家好

客户询问:

我在其中一个设计中将 ADS1675 ADC 用作高速高带宽 ADC。 我想知道该器件的最小时钟速度(以频率为单位)是多少。 您能帮我解决这个问题吗? 数据表给出了最小时钟周期(以纳秒为单位)、这给出了时钟的最大频率。

谢谢

Rodney  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rodney、

    我需要向设计团队核实这一要求。  请给我几天时间回复。

    谢谢、

    此致、
    Keith N.
    精密 ADC 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rodney、

    我可以为 THD 和 SNR 找到数据的最低 Fclk 频率为 Fclk=2MHz。  数据表提供了8MHz、16MHz 和32MHz Fclk 频率的 SNR 和 THD 数据;请参阅图25、26、 和27.

    为了获得最佳 SNR 性能、我建议将 Fclk 保持在2MHz 至32MHz 的范围内、并且最佳 THD 性能将接近2、4、8、16和32MHz。

    请记住、所有数据表的最小/最大规格仅在 Fclk=32MHz 时有效。

    此致、
    Keith Nicholas
    精密 ADC 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    客户有另一个问题。 这与 ADC 的数字电源有关。 我是否能够在3.3V 电压下运行它? 在绝对最大额定值表中、最大值为+3.6V、但再翻两页、DVDD 的电源要求为3.15V。如果能够运行3.3V 的数字电源、ADC 的劣势是什么?

    谢谢

    Rodney

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rodney、

    该器件可在 DVDD=3.3V 的条件下运行、但您可能会看到数据表中存在一些差异。  请注意、所有数据表规格均在 DVDD =3V 的条件下进行了测试、允许+/-5%的容差。  对于 DVDD=3.3V、我们没有任何数据。

    此致、
    Keith