This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4900EVM:我已经购买了 AFE4900EVM、但我发现 EVM 没有 ECG 模块和电极、因此我必须将电极自己连接到

Guru**** 2832805 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE4900

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/843469/afe4900evm-i-have-bought-afe4900evm-but-i-find-the-evm-has-no-ecg-module-and-electrode-so-i-must-connect-the-electrode-myself-to-the

器件型号:AFE4900EVM
主题中讨论的其他器件:AFE4900

那么、我必须将电极自己连接到引脚吗?  我将两个电极连接到了图像中的引脚。

但我无法获得 ECG、只是噪声。 配置和波形如下图所示。

我不知道应该改进什么。

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们希望将此讨论离线、因为器件 AFE4900处于选择性披露状态。
    您能否将您的问题连同此 E2E 帖子的参考发送至 biosensing_afe-support@list.ti.com?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    7天前我发送了电子邮件、但尚未重放。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    7天前我发送了电子邮件、但没有收到任何回复。