This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS54J64:模式6配置

Guru**** 2502205 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/828449/ads54j64-mode-6-configuration

器件型号:ADS54J64

你(们)好

您能否为模式6 (奈奎斯特1、LMFS = 4841、SERDES 5GB/s)提供建议的芯片编程序列?

我的客户正在查看数据表、其中写入的模式6的寄存器描述并不完全清楚。

非常感谢您的参与

kr

Vincenzo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vincenzo:

    我们的一位器件专家正在研究这一问题、并将很快与您联系。

    此致、

    Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../mode-6.cfge2e.ti.com/.../mode-6-config.csvVincenzo、

    我附加了两个文件。 一个是 GUI 保存的寄存器、另一个是 GUI 加载寄存器时的日志文件。 两者都将 ADC 设置为模式6。 希望这对您有所帮助。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    非常感谢您的帮助...

    我们在理解文件时遇到了一些问题:

    第一个是关于选择奈奎斯特区域。 有两次写入寄存器0x2Dh 的值是0x2、然后是0xA。 这些值中没有一个与数据表相对应、用于选择第一个奈奎斯特区域。 文档中是否有拼写错误?

    -第二个问题是关于写入未记录的寄存器区域(0xCA、0xCB、0x5F、0x29…)。 我不知道这些寄存器是否为保留区域、并影响芯片的性能。 文档中是否有拼写错误?

    你怎么看?

    kr

    Vincenzo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    KR、

    我正在与设计团队就此进行检查。

    此致、

    Jim