This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS42JB69:ADS42JB69 IC#39;s FPGA 接口 VHDL 文件的要求

Guru**** 2382480 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS42JB69
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/828753/ads42jb69-requirement-of-ads42jb69-ic-s-fpga-interface-vhdl-file

器件型号:ADS42JB69
主题中讨论的其他器件: TSW14J10EVM

尊敬的先生/女士:

我对 VHDL/Verilog 编码非常陌生、在我的设计中、我们选择了 ADC 16位器件型号为 ADS42JB69IRGCT

现在、我需要将该 ADC 与 FPGA (SPI 和 JESD)连接、是否有人可以通过共享示例代码来帮助我启动 ADC 并将 ADC 与 FPGA 连接

这将极大地帮助我并加快我的工作

这是我的邮寄地址

1) 1) balakrishnajatoth@gmail.com

2) 2) jatothbalakrishna@bel.co.in

提前感谢您

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Balakrishna

    示例 Altera 固件可在 TI 网站上的 TSW14J56EVM 产品文件夹下找到。  示例 Xilinx 固件可在 TI 网站上的 TSW14J10EVM 产品文件夹下找到。 可以在 Xilinx 网站上找到更多示例。 我已经附加了两个文件、显示了在使用4个通道(LMF = 421)或2个通道(LMF = 222)时使用的 ADS42JB69寄存器设置。

    此致、

    Jim   

    e2e.ti.com/.../ADS42JB49_5F00_EVM_5F00_LMF_5F00_222.cfge2e.ti.com/.../ADS42JB69_5F00_EVM_5F00_LMF_5F00_421.cfg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生  

    感谢你的答复  

    我尝试了这两个站点、但未找到 VHDL/Verilog 代码、我找到了一些具有 C 编码的固件。  

    请您分享这些链接

    1) 1)  Xilinx 固件可在 TSW14J10EVM 下找到  

    2) 2)可以在 Xilinx 网站上找到更多示例

     主席先生,我要预先感谢你。

    此致、

    Balakrishna J  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Balakrishna

    在 TI 网站上的 TSW14J10EVM 产品文件夹下、转到"软件"部分并单击"TSW14J10EVM Xilinx 固件源"链接。 TSW14J56EVM 产品文件夹下应该会有类似的内容。 关于 Xilinx 网站;我建议您使用他们的论坛来搜索固件示例。

    此致、

    Jim