This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1261:交流激励代码

Guru**** 2767655 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1261

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/830749/ads1261-ac-excitation-code

器件型号:ADS1261

尊敬的 Sirs

我打算在 ADS1261上使用交流激励功能。  我已经阅读了数据表中的简短程序说明。  我的问题是、在寄存器设置之后、激励开关是否会 在转换开始后自动发生?  有没有人可以向我发送代码示例?  谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dennis:

    如果您在 ADS1261上启用其中一种交流激励模式、它将自动切换 GPIO 信号(假设您已启用这些信号)、然后通过在两个不同极性中测量电桥提供平均转换结果。

    我们在此为 ADS1261提供了通用示例 C: ADS1261示例 C 代码软件 ,在 EVM 软件中,我们有以下伪代码来显示和示例命令序列,用于设置交流激励电桥测量: