This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS54RF63:将采样率设置为550Msps 时是否有任何影响

Guru**** 2914610 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS54RF63

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/830619/ads54rf63-is-there-any-effect-when-set-the-sample-rate-to-550msps

器件型号:ADS54RF63

如果我让 ADS54RF63在550Msps 下工作、有什么影响吗? 因为许多工程师告诉我、A/D 芯片无法在全采样率下工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Johnsen、  

    数据表的第19页描述了器件的 SNR 与输入频率和采样时钟频率的关系。 采样时钟的特性低至170MHz。 请参考下图。  

    优素福